This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612-Q1:在哪里可以找到实际的 SBL 地址?

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654772/am2612-q1-where-i-can-find-the-actual-sbl-address

器件型号: AM2612-Q1

您好的团队、

我向客户询问这个问题、它显示 ROM 将首先尝试从 0x00000000 引导 SBL、如果失败、它将从 0x20000 引导 SBL、我如何知道 ROM 引导哪个 SBL 实际上? 某些寄存器或数据是否显示此日志?

image.png

 

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    很遗憾、您无法获取有关 ROM 从哪个区域引导 SBL 的信息。

    最好的方法是通过对数或添加的任何其他唯一性来区分 SBL。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan