This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P4 MCAN RX 中断触发(即使没有 CAN 流量)

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655104/am263p4-q1-am263p4-mcan-rx-interrupt-triggering-continuously-even-without-can-traffic

器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我正在使用以下配置在 AM263P4 LaunchPad 上实现 MCAN:

  • 标称比特率:1Mbps
  • 数据比特率:4Mbps (CAN FD)
  • MCAN 实例:MCAN3
  • RX 中断路由到第 36 行 ( R5FSS0_CORE0_INTR_MCAN3_MCAN_LVL_INT_0)
  • 路由到线路 37 的 TX 中断 (R5FSS0_CORE0_INTR_MCAN3_MCAN_LVL_INT_1)

为了进行测试、我使用 PCAN-View 传输 CAN FD 帧。

未从 PCAN-View 发送数据、并且 AM263P4 未接收到有效的 CAN 帧。 但是、RX ISR 会连续触发。

在调试期间、我观察到以下情况:

  1. MCAN_IR 寄存器在上电复位 (POR) 后启用多个中断标志。
  2. 我们正在尝试在初始化期间清除 MCAN_IR 中的 ARA 位、但看起来没有清除。 通过 CCS Memory Browser 进行观察时、该位保持设置状态。
  3. 只有所需的 RX 相关中断路由到中断线 0、TX 相关中断路由到中断线 1。ARA 中断不路由到任一中断线。尽管如此、即使总线上没有 CAN 流量、RX ISR 也会继续重复触发。

 

  1. 写入“1“以将其清除后、MCAN_IR 中的 ARA 位是否应保持设置状态?
  2. 待处理的 ARA 条件是否会导致连续中断生成、即使它未映射到任何中断线路、以及什么导致 ARA 中断发生、我们是否需要进行任何其他配置?

我随附了屏幕截图、显示:

  • TX 中断配置
  • RX 中断配置
  • MCAN_IR 寄存器内容显示 ARA 位状态为 1(即使已显式清除)。

此致、
Sravanthi R.