This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:用于组合安全输入的逻辑

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655437/am2612-logic-for-combining-safety-inputs

器件型号: AM2612

您好团队:

器件中是否有任何逻辑可以通过异或运算并将其输出到一个 GPIO 来组合多个输入、例如温度、时钟故障或“安全扭矩关闭“?

此致
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM2612 没有专用的硬件异或组合器 、该组合器本身会将温度故障、时钟故障和安全转矩关闭 (STO) 等信号异或发送到单个 GPIO 中。  
    可能有一些选择
     -聚合各种安全相关故障事件(温度,时钟故障,看门狗等)的 ESM,可以驱动一个 错误输出引脚。 这通常基于或、而不是异或。
    - XBAR(交叉开关) ,可以将内部信号(中断,故障事件)路由到 GPIO 输出 — 但异或门控通常不是一个本机特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工程中的 ICSS 用法是什么? 可以选择 PRU。 例如: —  AM263x MCU+ SDK:使用 PRU 的 ePWM 保护解决方案