This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:智能集线器设计指导请求–AM2434 与 AM2612 以及以太网接口

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, AM2612, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655798/am2434-guidance-request-for-smart-hub-design-am2434-vs-am2612-and-ethernet-interface

器件型号: AM2434
Thread 中讨论的其他器件: AM2612、 LP-AM243

主题:智能集线器设计指导请求–AM2434 与 AM2612 以及以太网接口

尊敬的 Texas Instruments 团队:

我们目前正在评估适用于智能集线器产品的 TI 微控制器、感谢您在 AM2434 和 AM2612 之间选择合适器件方面的指导。

我们的 Smart Hub 要求包括:

  • 工业通信和网络

  • 千兆位以太网连接

  • 多个外设接口

  • 实时控制和数据处理

  • 面向未来新增功能的长期可扩展性

我们计划使用通过 RGMII 接口连接的 DP83867 千兆位以太网 PHY。

请提供以下建议:

  1. 哪款器件更适合智能集线器架构:AM2434 或 AM2612?

  2. 对于以网络为中心的应用、每种器件的主要优势和权衡是什么?

  3. 在任一器件上使用 DP83867 PHY 和 RGMII 接口时、是否有任何性能注意事项?

  4. 是否有参考设计、评估板或应用手册可用于演示如何使用 DP83867 实现千兆位以太网?

  5. 您能否为需要可靠千兆位以太网通信、实时处理和未来扩展功能的智能集线器推荐最合适的 TI 处理器?

此外、我们还在寻找以下内容的完整硬件设计源文件和参考文档:

  • LP-AM243 (AM243x LaunchPad)

  • AM261x 评估平台

非常感谢有关硬件架构、以太网设计指南和迁移注意事项的任何建议。

感谢您的支持。

此致、
库纳尔