This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:在 BSwmd ARXML 文件中观察到重复的 UID&#39

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655348/am263p4-q1-duplicate-uuid-s-have-been-observed-in-bswmd-arxml-files

器件型号: AM263P4-Q1

您好团队:  

目前我们正在使用 MCAL AM26xx 26.01.00、 我们在最新的 MCAL 中发现了重复的 UUID。

我们之前已经在 AM263P4-Q1 中报告了相同的问题:在 AM26xx 11.01.00.11 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛中观察到重复的 UUID 、并获悉该问题将在下一个 MCAL 版本中得到解决。 但是、在检查最新的 MCAL 后、我们仍然会看到相同的问题。

由于 UUID 应是唯一的、因此我们认为不应多次使用相同的 UUID。

我们附上了我们的分析如下:

duplicate_uuid_report_20260615_144249.txt 

请查看并提供您的反馈  

此致、

Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    UUID 应该在所有驱动程序中是唯一的、还是仅在每个驱动程序内?  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    根据 AUTOSAR 规范、UUID 定义为全局唯一标识符。 因此、UUID 应在所有驱动程序/模块中是唯一的、而不仅仅是在单个驱动程序中。  

    此致、  

    Mohasin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohasin:  

    我已在内部记录此问题。 同时、您能否发送一个屏幕截图、让 AUTOSAR 在其中规定全球唯一的 UUID?
    感谢您报告此问题。  

    此致、  
    Pranav Siddappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    请参阅 autosar 文档: 基本软件模块描述模板

    此致、  

    Mohasin