Other Parts Discussed in Thread: AM62P
部件号: AM62P
您好、
我尝试在基于 AM62P 的定制电路板上运行 DDR 测试、
我已经尝试使用 DDR-MARGIN-FW: DDR-MARGIN-FW 固件|德州仪器 TI.com
但就像在以下文章中一样、我未能连接到 SMS0_TIFS_0 内核: SK-AM62P-LP:DDR 裕度固件 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
根据文章、我假设我有一个 HSFS 器件、必须使用 SBL 二进制文件初始化 DDR。
我还找到了以下有关 AM62x 器件的教程、它使用 sbl_null CCS 示例为 HSFS 器件提供了权变措施: AM62x 系列 DDR 调试
完成教程后:
- 我通过 JTAG 将 XDS110 调试端口连接到电路板
- 下载了 MCU+SDK: AM62P MCU-PLUS-SDK 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com
- 导入了 sbl_null 示例:c:\ti\mcu_plus_sdk_am62px_12_00_00_27\examples\drivers\boot\sbl_null
- 从 example.syscfg 文件中删除了 DDR 配置
- 修改了 main.c 文件:(我不得不偏离说明以修改 TISCI 器件名称进行编译)
// Added this partstatus = SOC_moduleClockEnable(TISCI_DEV_MAIN_EMIF_DATA_ISO_VD, 1);status += SOC_moduleClockEnable(TISCI_DEV_DDR32SS0, 1);DebugP_assertNoLog(status == SystemP_SUCCESS);loop_forever();
- 编译工程并生成了 sbl_null.Debug.hs_fs.tiimage
- 在 USB 引导模式下使用 DFU 刷写映像
- 为 AM62P 创建了一个新的目标配置、并连接到 WKUP_R5FSS0_0 内核。
但是、在此之后、菜单栏中的“Scripts“下没有可运行的脚本。

当我尝试连接到内核 SMS0_TIFS_0 时、仍然得到:
Error: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP.

您能否提供有关如何设置 DDR 测试的进一步说明?