This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:读取 AM263P4-Q 中的器件类型! 主机内核处于 HS-SE 状态

Guru**** 2961910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654906/am263p4-q1-reading-device-type-in-am263p4-q-host-core-in-hs-se-state

器件型号: AM263P4-Q1

您好、
寄存器附录提到 TOP_CTRL_EFUSE_DEVICE_TYPE 指示器件是高安全性器件、并不将其归类为 FS 或 HS-SE。 不过、在 SDK 示例中、寄存器似乎用于区分 HS-SDK FS 和 HS-SE 模式。  
如果 是文档错误、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处的软件实现是正确的。  

    即 HSSE 0xA 和 HSFS 0xAA。

    让我与硬件团队核实、并回复您、确认它是否是 RA 中的错误。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我确认这是寄存器附录中的一个错误。  

    软件中提到的实现是正确的。 我在内部提出了这个问题以纠正这个问题。 这将在下一个版本中更新。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan