This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:i2189 的信息 — OSPI:控制器 PHY 调优算法

Guru**** 2973160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1637117/am2754-q1-info-on-i2189---ospi-controller-phy-tuning-algorithm

器件型号: AM2754-Q1

您好团队:

我们目前正在使用 TI MCAL 和 MCU+SDK 中的 OSPI 外设、因此我们要介绍此勘误表(i2189 - OSPI:控制器 PHY 调优算法)

请告知我们何时在 TI MCAL 和 MCU+SDK 中调整此权变措施

谢谢你  

Priyadarshini  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 MCAL SDK 上、目前未计划这样做。

    在 MCU+ SDK 中、该算法已经实现。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    在 MCAL SDK 上、到目前为止没有计划这么做。

    请告知我们何时为 MCAL SDK 启用 PHY。

    此致

    Priyadarshini U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadarshini:

    请告知我们何时为 MCAL SDK 启用 PHY。

    到目前为止还没有计划。

    提议的新计划主要是进行 SBL PHY 调优并将其中的值用于 OTP。 这再次未得到确认、作为跟进、我已在下周内部安排了一个有关星期一的呼叫、并将向您更新我们的讨论状态。 谢谢。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    我已经安排了下周星期一的内部呼叫、并将向您更新我们的讨论状态。

    您能告诉我们 MCAL SDK 中 Phy 功能的可用性更新吗

    此致

    Priyadarshini U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经安排了下周在星期一上的内部呼叫

    尊敬的 Priyadarshini:

    该呼叫从星期一推迟到星期四(明天)、因为开发团队忙于一些关键的发布活动。

    感谢您的耐心、我将在明天提供有关我们方法的最新信息。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们计划采用一种方法在引导加载程序中选择已调优的值、并将其用于 MCAL 应用程序中的读取。 我们还看到了为所有 MCAL FLS DAC 读取操作集成验证读取功能的可能性。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baibhav \ John、

    请 在 下一个 TI 版本–12.1 中包含 TI 建议的微调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    建议的调优将随 MCAL 12.2 版或更高版本一起提供。 我们将通过即将到来的星期一进行确认。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav Kumar 、12.2 版本对于 OEM SOP 软件版本来说太晚了  我们需要这个最坏情况 12。 1 发行版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    我们将与 SW 团队和 John 就此展开讨论。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav Kumar ,温和提醒–1 ,请在 12.1 中包含此修复...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    12.1 启动已完成、可以将其包含在 12.2 中

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav Kumar ,请分享 12.2 发布日期  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    12.2 定于 2026 年 12 月。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav Kumar , 12.2 版本的确切日期是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会检查这一点,并让你知道今天结束

    感谢您的耐心。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashik:

    我确认 12.2 的发布日期为 2026 年 12 月 15 日。

    谢谢、

    Vaibhav