This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:适用于多核用例的 PET

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655724/am2612-pet-for-multicore-use-cases

器件型号: AM2612

尊敬的专家:

我计划使用 AM261x。

为了提高内核利用率、我想了解如果内核充当具有不同利用率的双热偶、我们应该如何处理。

例如:  

内核 1 的运行频率为 70%

内核 2 以 30%的利用率运行

如何在功率功耗估算工具中考虑这一点

image.png

根据上面显示的注释、这将是:  
50%*0.3 +50%*0.7  
还是需要考虑最坏情况的 70%?  

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    根据上面显示的注释、这是:  
    50%*0.3 +50%*0.7 [/报价]

    是的、这是正确的方法。

    此致、

    Sahana