This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41114:需要数字控制软件和硬件支持

Guru**** 2978100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41114, PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1656446/pmp41114-need-digital-control-sw-and-hw-support

器件型号: PMP41114
主题: PMP23338 中讨论的其他器件

您好、  

需要确认设计 PMP41114、我们是否有可供检查的 Evalauation baord、以及 SW 如何用于实验目的。  

BR/

Murli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murli:

    该设计与 PMP23338 和 PMP41138 结合使用。 PMP23338 现已发布并可订购;PMP2341138 我们尚未发布、您可以联系 TI FAE、向我们申请。