This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P4 焊接和回流曲线

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1656162/am263p4-q1-am263p4-soldering-and-reflow-profile

器件型号: AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件: AM263P4、

您好的团队、
  对于零件 AM263P4、请共享装配体的焊缝或折射轮廓


此致
Jayakeerthana P  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将其更正为组装焊接或回流焊曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakeerthana:

    AM263P4-Q1 采用 NFBGA (ZCZ) 324 引脚封装 、湿敏等级为 MSL 3-260C-168 HR [1]。 这意味着:

    • 峰值回流焊温度: 260°C 最大值 [1]
    • 地板寿命: 从干燥包中取出≤30°C 时为 168 小时/相对湿度 60%
    • 回流焊曲线:   对于湿敏等级 3 的元件、必须符合 IPC/JEDEC J-STD-020 标准

    重要汇编资源

    有关 AM263x 系列特定的 PCB 指南(请参阅 AM263x 硬件设计指南、PCB 组装部分 [2]。

    通用回流焊指南(符合 J-STD-020 标准、适用于 MSL-3260°C)

    参数 规范
    峰值温度 260°C 最大值
    高于 217°C(液相线)的时间 60–150 秒
    斜升速率 3°C 最大值
    预热/浸泡 150–200°C、持续 60–120 秒
    峰值时间(在峰值的 5°C 范围内) 20–40 秒
    斜降速率 6°C 最大值
    注意:上述确切的时间 — 温度曲线值是针对此 MSL/封装分类的标准 JEDEC J-STD-020 指南。 务必对照焊锡膏制造商的建议和您的特定电路板热质量进行验证。

    (摘录自: AN-1126 BGA (Ball Grid Array)(修订版 C))

    处理要求

    由于这是 MSL-3 器件、因此如果干燥包密封破损超过 168 小时、则需要在回流前进行烘烤(根据 J-STD-033,125°C 条件下通常为 24 小时)。


    1. AM263P4 数据表 — 封装信息
    2. AM263x 硬件设计指南 — PCB 组装
    3. MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)
    4. https://www.ti.com/lit/an/snoa021c/snoa021c.pdf

    此致、

    Zackary Fleenor