This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:针对 AM13E230x 问题的 OpenOCD 补丁

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1631251/am13e23019-openocd-patch-for-am13e230x-issue

部件号: AM13E23019

您好:

我们  在 CI/CD 中使用 github.com/.../openocd_am13e230x_support.patch。

有时、流水线成功。 而大多数时候我们会遇到以下错误
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aafiya Asad:

    您能分享一下您正在使用的 LaunchPad 版本吗?

    我应用了补丁并提交了 e4c49d8 以匹配您的构建、但在两个 LaunchPad 修订版上都无法重现错误。 您能否分享您在成功案例中看到的内容?

    我相信您现在已经考虑过它、但值得尝试重新安装您的电缆 Slight smile

    谢谢、
    Sameer Srivastava 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sameer Srivastava 、我们已经查看了我们的问题。 到目前为止、我们发现问题与一个测试应用有关、该应用使用了一些 JTAG 引脚、我们预计仅使用 SWD 引脚。 CCS 的集成刷写功能看起来使用 SWD 而非 JTAG、因此与使用 openocd 的 CI/CD 相比、我们在本地无法看到问题。 您能否证实这一点? 现在、我们将这些引脚从测试中排除为权变措施。 是否有其他选项可以解决该问题、例如复位下的连接(以确保默认引脚配置)? 如果引脚使用替代功能、我们必须使用什么命令来避免该问题?

    BR

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Norbert Daser ,是的,我们的 OpenOCD 配置目前仅使用 JTAG ,所以你提到的变通办法是正确的,它也可以解释以前的行为。

    您可以尝试编辑 TCL/TARGET/ti/SWD am13e230x.cfg 以使用 SWD 来查看它是否解决了问题:

    line 21:
    -transport select jtag
    +transport select swd
     
    line 25:
    -jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 4 -expected-id $_DAP_TAPID
    +swd newdap $_CHIPNAME cpu -enable

    我们将评估 SWD 支持是否与 JTAG 相当并更新补丁。

    谢谢、
    Sameer Srivastava 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sameer Srivastava 的这个片段,我们稍后会试一下。 一般来说、在应用运行期间使用 SWD 引脚时、我们也会遇到此类问题。 是否如上一个聊天中所询问的那样有一个在重置时连接的选项、就像我从 uVISION 或 openocd 中的其他 IDE 中知道的那样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert Daser :重置下的连接目前不受支持。 请继续使用您的权变措施或使用 SWD 进行刷写。

    谢谢、
    Sameer Srivastava 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  , Sameer Srivastava ,通过我们的变通办法,有时我们收到如下错误

    即使我们使用 SWD 进行刷写、也可能出现此错误。 是否有任何批量擦除选项(或类似的选项  mspm0_factory_reset that we have in mspm0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aafiya:  

    现在、我们没有添加 OpenOCD 中的支持、我们在 CCS 中提供了用于恢复出厂设置的 GEL 脚本支持。 我们仍在研究不同客户的支持请求、并将尽快回复。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aafiya:

    请预计将在 6 月 15 日之前实施、并通过电子邮件进行传达。

    抄送: Norbert Daser 

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aafiya、Norbert:

    请查看随附的更新文件、该文件将有助于启用恢复出厂设置和批量擦除功能:

    e2e.ti.com/.../am13e230x.cfg

    将其置于: openocd/tcl/target/ti/

    我们还在开发其他功能、例如、7 月应提供的功能 (SoftwareSYSreset、Software_BOOTreset、Software_POR)

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shaunak Deshpande ,

    很抱歉我的答复太晚了,刚刚从度假回来。
    很遗憾、我无法访问该文件。

    pleas 重新共享它或每封邮件发送它。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daser 先生、您好!

    我通过电子邮件共享了同一个文件。

    此致、
    Shaunak