This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:SysConfig 将 MSPM01518 VCO 频率限制为 160MHz

Guru**** 2971590 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G1518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654675/codecomposer-sysconfig-limits-mspm01518-vco-frequency-to-160mhz

部件号: CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 MSPM0G1518

您好!

我拿起了一个由团队中其他成员正在处理的工程、并安装了更新版本的代码编写器以用于应用。 版本 I 安装的报告为:版本:20.5.0.28__1.11.0

使用以下版本构建我的团队成员在第四个旧 CCS 版本上构建的代码失败:  

[0]错误:PLL_QDIV (/ti/clockTree/multiplier.js) PLL_QDIV_OUT:PDIV 和 QDIV 值的组合会将输出频率驱动为高于最大可能值 (160MHz) 的 VCO。 请参阅器件数据表以了解确切的工作范围。
[1]错误:NET_VCO (/ti/coreSysConfig/namedConnection):PDIV 和 QDIV 值的组合会将输出频率驱动至高于最大可能值 (160MHz) 的 VCO。 请参阅器件数据表以了解确切的工作范围。

预先存在的 syscfg 文件将 VCO 频率设置为 320MHz。

我查看了数据表、MSPM0Gx51x 具有 CAN-FD 接口的混合信号微控制器、它将有效的 VCO 频率范围定义为 80MHz - 400MHz。

虽然我认为没有理由在我们的设计中使用高于 160MHz 的 VCO、但我不清楚 SysConfig 工具为何限制此值并参考定义更高最大值的数据表。

这是仅由 CCS SysConfig 工具施加的、还是有其他一些参数我漏掉了、用于将 MSPM0G1518 上的最大 VCO 频率限制为 160MHz。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ki、

    我也不确定。 您的版本是否显示您使用的是 SysConfig 版本 1.11.0?  如果是、那看起来是 2021 年 12 月 21 日。   

    您能否尝试下载最新的 SysConfig、更改工程设置以使用最新的 SysConfig、然后查看是否仍收到错误?   

    https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG 

    谢谢

    JD

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    感谢您的迅速回复。 我不确定是否有最佳方法来验证 SysConfig 版本、但编译输出包含:

    “C:/ti/ccs2050/ccs/utils/sysconfig_1.27.0/sysconfig_cli.bat “、因此我假设我使用的是 1.27。

    我将通过提供的链接进行更新、并报告行为上的任何变化。

    谢谢、

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    我通过上面的链接安装了 SysConfig 版本、在将 CCS 配置为使用该版本后、我仍然看到 VCO 的最大值上限为 160MHz。

    我的构建日志现在可连接:

    “C:/ti/sysconfig_1.27.1/sysconfig_cli.bat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    随着重新处理 SysConfig 的过程的进行、我厌倦了按修订版本返回修订版本、看看这是第一次开始的地方。 似乎所有 1.25.0 后的修订版本都对 VCO 频率施加了该限制。  在我还安装 MSPM0 SDK v2.9.0.0.1 后、允许编译现有.syscfg 文件的最新版本为 sysconfig_1.25.0。 我查看了第一个 SysConfig 1.26 的版本说明、但没有找到与这个新行为相关的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ki、

    这是一个很好的发现。  让我与软件团队跟进、看看是否能找到此变化的来源。  

    同时,如果你看到 160MHz 没有问题,那么我可能会切换到这一点。     

    谢谢、

    JD