This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:申请访问适用于 RM46L852 的 SafeTI 诊断库 v2.4.0 合规性文档

Guru**** 2964480 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1654333/rm46l852-request-access-to-safeti-diagnostic-library-v2-4-0-compliance-documents-for-rm46l852

部件号: RM46L852

尊敬的 TI 团队:

目前正在 使用 RM46L852 MCU 从事 IEC 60730-1 认证项目的一位主要客户 A-PRO 可写信申请访问功能安全合规性文档。

为完成软件安全验证、其认证机构 (TUV) 已申请为 SafeTI 诊断库 v2.4.0 提供正式的认证和评估/合规性报告。

由于 TI.com 上未公开提供这些文档、您能否提供 mySecure 软件下载链接 或授予对客户 TI 账户的访问权限?

以下是访问申请的详细信息:

  • 客户公司名称: A-PRO

  • 最终用户 TI.com 电子邮件: [ hs.shin@apro.co.kr

  • 目标器件: RM46L852

  • 所需文件:

    • SafeTI 诊断库 v2.4.0 官方证书 (IEC 61508 SIL3)

    • v2.4.0 的评估报告/合规性报告

为加快此流程、请告知我们是否需要我们一方提供任何进一步信息或 NDA 验证。

感谢您的支持。

此致、
Jack Cha