This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:OSPI 控制器传输

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1658624/am2612-ospi-controller-transfer

器件型号: AM2612

您好团队:

是否可以将数据直接从一个 OSPI 控制器复制到另一个控制器?

用例是在将数据从闪存传输到 PSRAM 时启动。

否则、需要先将其复制到 OCSRAM、然后按块复制到 PSRAM。

此致
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    无法直接复制 OSPI 0 到 OSPI 1。

    必须通过使用 OCRAM 作为中间位置来完成。