This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:旋转变压器集成

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1657880/am263p4-q1-resolver-integration

器件型号: AM263P4-Q1
主题: AM263P4 中讨论的其他器件

您好的团队、
  为了使旋转变压器与 AM263P4 RDC 模块集成、我们 使用顺序模式 1、按照下图提供了单端正弦和余弦图 RDC0
请您确认 RDC0 是否会同时对 SIN 和 COS 进行采样。
  我随附了原理图和模式 1 图像以供您参考

5e6e2a2e-d7b3-4094-afdc-290b860baa7d.pngdb8d53a4-43b2-4f50-a7a4-0e82ebe81816.png

请尽早提供支持。
此致
Jayakeerthana P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续相同的查询、

    RDC 处理模式 0 或模式 1 时首选哪种模式。 请说明模式 0 和模式 1 之间的差异。

    ......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如 表 7-124 所示。 旋转变压器采样模式 和 图 7-141。 AM263Px 技术参考手册的模式–1、在模式 1 下、仅 ADCR0 对正弦和余弦样本进行采样。 第一个正弦是样本、然后余弦是样本。 请参阅表中的注释或图 7-141 中显示的重复块。

    由于在原理图中、您共享的 sine 连接到 ADC_R0_AIN0 (T18)、而 Cosine 连接到 ADC_R0_AIN2 (U18) 引脚、 因此不能使用模式 0 和 3。 可以使用单旋转变压器的模式 1、2 以及 2 个旋转变压器的模式 4 和 5。 请注意、模式 2 和 5 启用了均值计算功能。

    有关更多详细信息、请参阅给定图片的标签。

    谢谢、

    Tejas Kulakarni