This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:数据表中的 Unicomm 部分

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM13E23019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655004/am13e23019-unicomm-section-in-the-datasheet

部件号: AM13E23019

您好:

我在 AM13E23019 在线数据表中看到、通信外设部分仅具有 CAN-FD 外设。 我们是否可以为 UNICOMM 添加部分?

UART/I2C/和 SPI 支持的最大波特/时钟速率是多少?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    是的、我相信我们计划在 UNICOMM 中添加电气元件以供将来的数据表版本使用。 除了我应该向团队提及的最高速度之外、您知道的客户还有其他要求吗?

    谢谢、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Delaney、  

    对不起延迟、我认为最大时钟/波特率是关键一个、但另一个更有用的外设是可用的 EPI 时序。

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    Delaney 目前不在办公室。 请预计回复会延迟、直至本周晚些时候再返回。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    感谢您的反馈。 我已将所请求的更新告知数据表团队、他们将努力在文档的未来版本中加入此数据。

    目前、以下是 AM13E230x 上所有 UNICOMM 外设可以达到的最大速度(通过 IP 本身):

    UNICOMM-UART:33.3MHz

    UNICOMM-I2C:5MHz

    UNICOMM-SPI: 50MHz

    可能也存在 GPIO 限制、但请参阅数据表的以下部分:

    限制性最强的频率是实际的最大值、无论是 IP 频率还是 GPIO 开关频率。  

    对于每个 UNICMM IP 的功能时钟、最大值只需配置 CLKDIV 为/1、这意味着 IP 的时钟源频率为 MCLKDIV2。 这意味着此器件上所有 UNICMM IP 的最大 FSM 功能时钟为 100MHz。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细反馈!