This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432WARE:MSP-EXP432E401Y 工程无法导入 CCS

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1657618/msp432ware-msp-exp432e401y-projects-are-not-able-to-import-into-ccs

部件号: MSP432WARE
线程中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y、 MSP432E401Y

在我们的工程中、我们使用 I2C 接口、其中 MSP-EXP432E401Y 作为主器件。 我尝试从 simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12 SDK 导入工程、但无法将其导入工作区。 此时会显示一条错误消息、指出无法识别 Device MSP432E401YID。 我尝试通过 CCS 中的工程向导导入、但仍然显示此错误。 我正在使用 CCS 20.4.0。 请帮助我解决此问题

谢谢

Jibin PKccs_error_2.pngccs_error.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无法识别 Device MSP432E401YID

    您是否确定在安装过程中选择了 MSP432 组件?

    要检查是否安装了 MSP432 元件、请浏览至

    \ccs\ccs_base\common\targetdb\devices

    并查找任何 msp432 xml 文件:

    如果缺少 MSP432 元件、则未安装 MSP432 元件。

    请注意、CCS 20.4 是较旧的版本。 如果缺少 MSP432 支持并需要重新安装 CCS、我建议安装最新的 CCS 21.0。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ki、

    感谢您的答复。 我已确保系统中安装了所有必需的 MSP432 组件。 我还卸载了以前版本的 CCS、并安装了完整的 CCS 12.0.0 软件包。 现在、我在导入工程时收到错误消息、内容为“导入工程时遇到问题;当前未安装支持器件'MSP432E401Y'的 TI Arm 编译器。“ 那么我应该单独安装 TI 编译器吗? 我也正在处理 AM364 中的一些项目、但在导入或编译这些项目时没有遇到任何问题。 请查看屏幕截图、如果您能指导我如何解决问题、将会很有帮助

    谢谢
    Jibin





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我在导入工程时收到错误消息、内容为“导入工程时遇到的问题;当前未安装支持器件'MSP432E401Y'的 TI Arm 编译器。“ 那么我应该单独安装 TI 编译器吗?

    正确:

    https://dev.ti.com/tirex/content/code_composer_studio%E2%84%A2_academy_2_20_22_00/_build_code_composer_studio%E2%84%A2_academy_2_20_22_00/source/gs/migration/sub-migration/m1-general_and_ide.html#compiler

    MSP432 是一款较旧的器件、其支持已弃用。 其 SDK 版本较旧、基于 CCS 不再随附的较旧 TI 专有编译器。

    安装编译器后、确保 CCS 会发现它: https://www.ti.com/video/6369988068112

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    您的建议非常有用;现在编译问题已解决。 非常感谢

    此致、
    Jibin