This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:如何使用 MCU + SDK 内的 TI CMSIS 库

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1657473/am263p4-how-to-use-the-ti-cmsis-library-inside-the-mcu-sdk

器件型号: AM263P4

我的工程使用 TI 提供的 MCU_PLUS_SDK libaray、

但我也希望利用 https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-cmsis/tree/main 中的函数 、这些函数在 SDK 中不存在。  

集成这两个 SDK 的建议方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartikeya:

    简介

    MCU+ SDK 的 CMSIS 存储库是 ARM CMSIS5 软件层的精简版版本、主要利用原始存储库中的 ARM 内在函数获取数学函数。 这主要用于某些应用示例和基准测试示例。 请 在此处参阅原始 CMSIS 存储库

    在 MCU+ SDK 中的使用

    此存储库旨在与 MCU+ SDK 存储库一起用于构建某些应用示例。  有关 MCU+ SDK 的更多详细信息、请参阅 MCU+ SDK 内核存储库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CMSIS 工程可编译为 C 文件。

    1.使用 hello worl 项目

    2.将 CMSIS SDK 文件添加到 hello world 工程

    3.将它们组合在一起

    您可以使用 am243x-lp 作为参考: github.com/.../benchmark_demo