Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, SYSCONFIG
器件型号: AM263P4
主题中讨论的其他器件: LP-AM263P、 SysConfig
尊敬的团队:
我正在使用 LP-AM263P 开发板、并想了解如何配置和使用锁步模式。
我的要求是在锁步模式下运行两个 R5F 内核对:
- R5F0-0 和 R5F0-1 作为锁步对运行并运行同一应用。
- R5F1-0 和 R5F1-1 作为另一个锁步对运行、同时运行不同的应用。
我想澄清以下几点:
- 如何在锁步模式下配置两个 R5F 内核对?
- 在两个锁步集群上同时加载和运行不同应用程序的建议程序是什么?
- 如何验证每个锁步对中的内核是否正确执行并产生相同的结果?
- 如果锁步对中的核心之间发生不匹配、如何检测它?
- 可以使用哪些故障状态寄存器、中断、错误信号或诊断机制来识别锁步错误?
- 是否有任何示例项目、参考文档或调试方法可用于验证 LP-AM263P 上的锁步功能?
请提供清晰的解释或分步指导。
谢谢你。