This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3506:非对称 PWM、3 个互补通道

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1657373/mspm0g3506-asymmectric-pwm-three-complimentary-channels

器件型号: MSPM0G3506
主题中讨论的其他器件: SysConfig、

您好:

我们使用 MSPM0G3506 uC、并需要生成三相互补非对称 PWM、以便所有三个 PWM 通道的 CCU 和 CCD 不同。 似乎无法在 SysConfig 中配置。 如何操作?

此致

Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    下面是一个可能对您有所帮助的示例。 您可以利用相位加载、交叉触发和互补输出来实现所需的配置。

    e2e.ti.com/.../wavegen.zip

    此致、

    Owen