This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0H3216:从–20°C 到 80°C 的 SYSOSC 精度

Guru**** 2962440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1656081/mspm0h3216-sysosc-accuracy-over--20-c-to-80-c

器件型号: MSPM0H3216

根据数据表、我知道 SYSOSC 精度在–40°C 至 125°C 的整个工作温度范围内指定为约–2.1%至+1.6%。
 
但是、在客户应用中、工作温度范围更窄(从–20°C 到 80°C)、要求精度为±1%。
因此、我想提出以下问题:
 
1. SYSOSC 在–20°C 至 80°C 的温度范围内是否可以实现±1%的精度?
 
2.如果很难达到±1%、是否有任何数据或指导说明与整个温度范围的规格相比精度提高了多少?
 
我知道只有数据表值得到保证、但非常希望提供任何有关设计参考的其他信息。
 
此致、
IBUKI ENDO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibuki:

    让我与我们的内部团队核实一下是否有–20 到 80 的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    感谢您的检查。

    如果有任何内部数据可用于–20°C 到 80°C 范围、
    即使作为参考(非保证)值、它也对我们的评估非常有帮助。

    我们知道、在这个有限的温度范围内、保证的规格可能不可用、
    但任何典型的性能数据、表征数据或指导都会不胜感激。

    如果不存在此类数据、也请告知我们。

    最好的注意、

    IBUKI ENDO