This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:以太网在某些电路板上无法正常工作

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1649449/am263p4-q1-ethernet-not-working-on-some-boards

器件型号: AM263P4-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DP83869HM、 SYSCONFIG、 UNIFLASH

您好、

我在使用以太网时遇到问题。

我有一个使用 DP83869HM 的定制电路板、大部分都与评估板类似、它可以在某些电路板上使用、但不能在其他电路板上使用。

函数 EnetApp_driverOpen => EnetApp_enableMacPort 中的代码失败 、错误代码为–3 (ENET_EINVALIDPARAMS)。 我尝试比较参数、但我找不到不同之处、或者我不知道该看什么。

我找不到任何硬件错误、我尝试从正常工作和非正常工作的电路板交换 PHY、但这没有任何变化。 HW 信号似乎正常。 电压正确、25MHz 时钟正常、我看到 MDIO 上的流量和来自 PHY 的 RxClk。 我在非工作电路板上没有看到 TxClk、但我猜是软件并没有达到 TxClk 开始的点。

有什么想法这里的问题可能是什么? 还是我必须查看的地方?

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您使用的 AM263Px 器件是 LaunchPad 还是控制卡? 您能否分享以下信息:

    正在使用 MCU_PLUS_SDK 版本。

    2. LP/CC 板的版本号。 将有一个标签提到类似“PROCxxxE2“或“PROCxxxxA“或类似的东西。

    3.如果有任何 SBL 刷写到器件中、您能否共享器件设置的引导模式。

    4.故障是一致的,即,在它不工作的电路板上,它永远不工作,或只在某些迭代中失败。 对于应用工作的电路板来说也是相同的问题。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制电路板上的 AM263P4AFONFZCZRQ1
    SDK 26.00.00.06
    使用 SBL OSPI 进行 OSPI 引导
    我认为它有一个作用、在尝试通过单步执行代码进行调试时、但从闪存引导时它永远不会起作用。 良好的电路板每次都能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次尝试了坏板:

    -从闪存引导时,它永远不会工作。 当我连接调试器时、可以看到代码卡在 ti_enet_OPEN_close.c 的第 400 行中、状态=–3 (ENET_EINVALIDPARAMS)。

    397 for(i = 0; i < numMacPorts; i++)
    398 {
    399     status = EnetApp_enableMacPort(gEnetAppSysCfgObj.hEnet, enetType, instId, selfCoreId, macPortList[i], portNoPhyStatus[i]);
    400     EnetAppUtils_assert(status == ENET_SOK);
    401 }

    -在 devboot 模式下从 CCS 调试会话启动时,它每次都会运行。

    我有一个 类似的情况 以前与 MCAN ,我永远无法解决。

     对我来说,这感觉是某种特定于芯片的东西 — 有些工作,有些不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您是否可以分享有关故障情况的更多信息。  ENET_INVALID_PARAM 会在 EnetApp_enableMacPort () 函数内某些检查失败时出现。

    我没有任何可以重新生成此问题的本地设置。

    此外、即使在使用 SBL OSPI 引导对不良电路板进行下电上电后、这是否始终会失败?

    我认为这不是软件问题、因为相同的软件在具有相同引导模式的良好板上运行。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    对不起,我没有上班,

    让我来评估上述寄存器转储并看一看。

    今天、我的好电路板也停止工作(从 ospi 引导时没有 eth)。

    正常的电路板是否仍然可以使用开发引导模式?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、devboot 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我在采用 ZCZ 封装的 TI 控制卡上尝试了 DP83869HM PHY 上的以太网应用。 它在 OSPI 和 DEV 引导模式下似乎都能正常工作。 让我与更多的硬件专家一起共事、他们可能会在这里提供帮助

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    如果我的理解正确、问题不仅在应用为以太网时发生、也在应用为 MCAN 时发生。

    此外、我看到时钟寄存器也存在差异。 我们可以首先在这个方向进行调试。  

    1.您可以尝试相同的实验、但这次使用 SDK 中的 SBL 空示例。

    在下面的路径中、有一个名为 sbl_null 的 SBL 映像、

    mcu_plus_sdk_am263px_26_00_00_06/tools/boot/sbl_prebuilt/am263px-cc/sbl_null.debug.tiimage

    该 SBL 的目的是为了配置时钟、基本上是用 GEL 脚本的替代。 在开发引导模式下、由 GEL 脚本执行时钟配置。

    2.将 SBL NULL 映像刷写到定制电路板中

    3.引导设备时,应在引导时显示以下日志

    4.现在设备可以使用了。 我们可以从 CCS 加载程序。

    5.在启动目标配置之前、在不使用 GEL 脚本的情况下创建目标配置。

    为此、请清除初始化脚本文本、如下图所示、

    6.启动目标配置并像往常一样加载程序。

    7.现在我们可以运行程序了

    背后的原因是、当我检查 GEL 脚本和 SBL NULL 之间的顶部 RCM 和 MSS RCM 转储时、寄存器转储是相同的。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    从转储来看、与以太网相关的时钟似乎相同、因为两者之间不存在差异。

    顶部 RCM 的差异似乎也是无害的。 我来检查其他时钟是否会以任何方式影响以太网的运行。

    我正在考虑通过在应用程序中修改寄存器、然后运行与以太网相关的例程来使寄存器完全相同。 让我回到您的身边。

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我们从另一位客户那里得到了类似的问题。 此外、对于他们、eth 通信在开发引导模式下正常运行、但在 OSPI 引导模式下无法正常运行。 客户当时使用的是 SDKv26.00.00.06 SDK 中的 SBL。

    但我们确认的一点是、在 SDKV26.00.00.01 SDK 的 SBL 上、不存在此问题。 Eth 通信正在 OSPI 引导模式下工作。

    这促使我检查这两个版本的 SDK 之间的差异、这是 sbl_ospi_multoreelf 示例中的唯一差异。

    您是否可以整合此更改、重新编译 SBL 并使用相同的更改?

    我还随附了 SDKV26.00.00.01 的 main.c 文件。

    e2e.ti.com/.../4527.main.c

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBL 代码示例的 main.c 中最近的更改(即添加的   if (gMcuLbistTestStatus ...) 无关紧要、我已经将它们添加到我的代码中。

    但您的信息提示我尝试使用 26.0.0.01 和 11.1.0.19 构建 SBL、它们都可以正常工作。  SDK 代码中的某项内容以 26.0.0.06 更改了。

    我现在将以 26.0.0.1 编译 SBL。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank A. 、

    使用 26.00.00.01 和 11.01.00.19 中的 SBL 时、您之前的 MCAN 问题是否也能得到解决?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法轻松地测试它、它是一个使用 SDK 10.2 的旧电路板

    使用两个 MCAND 和 SDK 11 或 26、我当前的 PCB 没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Frank、我们将关闭此 TT 并修复开箱即用的 SBL。

    此致、
    Shaunak