This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:咨询参考设计

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1655850/tida-010210-inquiry-about-reference-designs

器件型号: TIDA-010210

您好:

我们已收到有关 95kW 太阳能串式逆变器开发的咨询、目前正在评估合适的控制和功率级解决方案。

您能否告诉我们、TI 是否有任何适用于 95kW 功率范围内的太阳能串式逆变器的参考设计、应用手册、硬件平台、软件库或设计指南? 我们特别想了解有关以下方面的信息:

  • MPPT 控制实现
  • 三相并网逆变器控制
  • T 型/TNPC 逆变器拓扑
  • 解决方案
  • SiC 栅极驱动器解决方案
  • 电网同步和保护功能
  • 相关的参考设计或评估板

请提供任何可用的文档或建议。

感谢您的支持。 我们期待您的答复。

此致、
Apurva Agre