This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:从自定义 HSM (AM263Px) 写入用户 OTP

Guru**** 2956880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1656911/am263p4-q1-writing-to-user-otp-from-custom-hsm-am263px

器件型号: AM263P4-Q1

您好:
我目前正在努力在 HS-SE 模式下在 AM263Px 器件上集成定制 HSM 固件、我想 从我的定制 HSM 应用程序向 User OTP 部分写入数据。
但是、我找不到涵盖它的足够或清晰的文档。
大多数可用文档看起来主要侧重于 TI-SDK。
 如果未启用 write_prtolection、则 OTP 区域中的写入周期数量有任何限制。 因为像 SWREV 这样的 OTP 段可以递增。
我想了解这种行为。

谢谢、
Jidhin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此主题已重新分配给目标专家。 请期待下周初回复。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jidhin:

    TIFS SDK 中有一个示例、用于写入扩展 OTP 区域。 TIFS SDK 自述文件中提供了相同的文档  

    这是来自 R5 内核的一项支持对该区域进行写入的服务。

     如果未启用 write_prtoection、OTP 区域中的写入周期数是否有任何限制。 因为像 SWREV 这样的 OTP 段可以递增。

    一个位只能写入一次。 因此、更新软件版本会是正在运行的 1 模式。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan