This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM2611:如何使用 GEL 脚本查看 AM26x 器件的 CPSW 寄存器和 CPSW 统计信息

Guru**** 2975190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1661923/faq-am2611-how-to-view-cpsw-registers-and-cpsw-stats-for-am26x-devices-using-gel-script

器件型号: AM2611

尊敬的专家:

您能否提供为 AM26x 器件获取 CPSW 寄存器和统计数据转储的步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请按照以下步骤使用 GEL 脚本获取寄存器转储和统计信息转储

    1.打开 CCS 并加载必须被下拉的固件

    2.现在转到“脚本“>“显示全部“

    3.现在脚本命令选项卡将打开。 选择所需的 GEL 脚本、然后按 grenn run 按钮

    4.您将能够在 GEL Output 窗口中看到输出

    对于 AM261 器件、CCS 中可能不提供 CPSW GEL 文件。 因此需要先将 GEL 文件上传到 CCS 中。 请将所有 GEL 文件上载到随附的 zip 文件中。

    请按照以下步骤上传凝胶。

    1.打开 CCS 并转到“View“>“GEL Files“。 此时将打开“Files“窗口

    从此处选择如图所示的选项

    2.要加载 GEL 文件、请右键点击 Load GEL(文件夹图标)、然后逐个加载 GEL 文件

    3.上传后,窗口看起来像这样

    4.现在 GEL 脚本将在“Scripts“窗口中提供


    注释

    对于 AM261、CCS 中不包含 CPSW GEL 脚本。 需要如上所示上传该文件。 请找到下面随附的 GEL 脚本

    e2e.ti.com/.../8831.AM261_5F00_GEL_5F00_Files.zip

    对于 AM263 和 AM263P、CCS 中已提供 GEL 文件。