This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:AM62P-EVK:在 QNX SDP 8.0 上评估 AM62P EVM 上的 CSI2 摄像头

Guru**** 2969940 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1661011/am62p-am62p-evk-evaluate-csi2-camera-on-am62p-evm-on-qnx-sdp-8-0

部件号: AM62P

您好团队:

我们正在尝试在运行 QNX SDP 8.0 的 AM62P 平台上评估 CSI2 摄像头接口、我查询了该板支持的传感器以及评估此特性所需的所有 QNX 封装、我们已经有了该版本的 ti-processor-sdk-QNx_am62px_10_00_00_01 QNX 处理器 SDK、但似乎没有与我们的查询相关的任何内容。

请在此为我们提供支持。

此致、

Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    AM62P 的 QNX SDK 中不支持 CSI2 摄像头接口。

    此致、
    Vaibhav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    AM62A 支持该功能。 您是否了解过 AM62A QNX 软件包?

    BR、

    Sunil Kumar M S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    是否可以将 AM62A 封装用于 AM62P? 还有一个问题是我需要在软件中心查看哪个 QNX 软件包、那就是视频捕获框架或传感器框架。

    此致、

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    是否可以将 AM62A 软件包用于 AM62P? [/报价]

    AM62A 封装无法用于 AM62P。  

    如果终端器件是 AM62P、则 QNX 中不支持 CSI2 摄像头接口。

    此致、
    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    AM62P 的 QNX 是否支持 USB 摄像头?  

    此致、

    Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    [quote userid=“707021“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1661011/am62p-am62p-evk-evaluate-csi2-camera-on-am62p-evm-on-qnx-sdp-8-0/6407335

    AM62P 的 QNX 是否支持 USB 摄像头?  

    [/报价]

    USB 驱动程序由 BlackBerry/QNX 提供。 有关这方面的更多详细信息、请咨询 QNX。

    此致、
    Vaibhav