This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在 10 位模式下运行时为 ADC_ERR_06

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1660141/mspm0g3507-adc_err_06-when-operating-in-10-bit-mode

器件型号: MSPM0G3507

勘误表讨论了在 12 位模式下运行 ADC 时的错误发生率。 论坛中的另一个线程指出、在 10 位模式下仍然会发生错误。  在 10 位模式下错误发生的频率是否较低?

此外、文档中始终将误差声明为+/–64 位。  在 10 位模式下也是如此、还是干扰也小 2 位(即+/–16 位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我正在内部查看、收到反馈后会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我的关注 — 我期待收到您的反馈。