This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-MCAL SDK:SDL 示例

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1648298/am263px-mcal-sdk-sdl-example

器件型号: AM263PX-MCAL SDK
主题中讨论的其他器件: LP-AM263P

您好、

我使用的是 LP-AM263P 电路板、CCS 20.5.1、SDK 26_00_06。

我已经构建了 mcan_sdl_am263px-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 示例。

该电路板使用预编译的 sbl_ospi_morple_elf 引导代码和 SDL 示例构建中的 mcelf 进行编程。

但是在复位时、我看到引导加载程序输出、但从应用程序中看不到。

正在启动 OSPI 引导加载程序...  
kpi_data:[bootloader_profile] CPU 时钟    :400.000MHz  
kpi_data:[bootloader_profile]引导介质   :NOR SPI 闪存  
kpi_data:[bootloader_profile]引导介质时钟:133.333MHz  
kpi_data:[bootloader_profile]引导映像大小 :86 KB  
kpi_data:[bootloader_profile]当前核心  :  
r5f0-0
kpi_data:【引导加载程序配置文件】System_init            :    517us  
kpi_data:[bootloader profile] Drivers_open           :    102us  
kpi_data:【引导加载程序配置文件】LoadHsmRtFw            :   10346us  
kpi_data:[bootloader profile] Board_drivers 打开         :   2341us  
kpi_data:【引导加载程序配置文件】CPU 负载             :   4925us  
kpi_data:【引导加载程序配置文件】SBL 结束              :      5uS  
kpi_data:[bootloader_profile] SBL 所用总时间       :   18237us  

图像加载完成、切换到应用程序...

是否缺少某个步骤?

此致

Neil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    应用程序没有启动。

    您是否可以尝试在开发引导模式下通过 CCS 加载应用程序一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    很抱歉回复延迟、我们一直忙于打开自己的电路板。

    如果我在 LP 处于 DEV 模式的情况下从 CCS 运行调试会话、则测试在启动时失败、并且代码位于 ESM LED 环路中。

    我在控制台上看不到文本。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其置于 UART 引导模式、看看是否看到 CCCC 正在打印

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处测试使用的正确配置应该是什么、即什么引导模式、什么应该作为 SBL 加载、SDL 测试是否应该作为从闪存加载的应用程序运行?

    我不清楚应该使用哪种组合。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我们可以通过调试调用来启动 SOC、

    请 Catalin 安排明天的通话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    这是指 LP-AM263P 开发板和最新的 SDK。

    一旦我知道使用什么来让 SDL 测试在该电路板上运行、我就可以移植到我们自己的设计中。

    目前、我们自己的电路板启动并从 SPI 闪存运行我们的应用。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    提交了一个错误并修复。 GitHub 现已提供了修复程序 —  TexasInstruments/MCU_PLUS_SDK_am263px:MCU_PLUS_SDK 安装程序包、用于定期生成的 am263px·GitHub。
    请检查