This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-restricted-security:MPU 防火墙

Guru**** 2995390 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1660166/am263px-restricted-security-mpu-firewall

器件型号: AM263PX-restricted-security
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

在 MPU HSM 固件的 SysConfig 中、我限制了对 R5FSS0_0 内核的 dthe_slV 的访问。 但是,我仍然能够执行 dthe_open()、 AES 加密和其他加密操作,而不会出现任何错误。

我预计限制 R5FSS0_0 访问 dthe_slV 将导致访问违例或错误、但没有发生。

我能否知道尽管存在访问限制、但这些操作仍然有效的原因?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunukuntla:

    该专家目前已离职、将在下周回来后对该主题做出响应。 感谢您的耐心。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    请问您是如何在 HSM 固件中配置此区域和访问权限的?  

    您能否共享生成的 MPU 防火墙配置?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan