This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:AM2612 用于捕获霍尔传感器

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1660748/am2612-am2612-to-capture-hall-sensor

器件型号: AM2612

尊敬的专家:

 

AM2612 是否支持从霍尔传感器捕获 uvw 信号? 如果是、将使用哪些外设?

 

此致

Kita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    是的。 您可以使用 eCAP 模块来执行此操作。

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AM2612 支持捕获 UVW 霍尔传感器信号。 根据您的应用需求、有两种主要方法:

    推荐:ECAP(增强型捕获)模块

    AM2612 包括 8 个 eCAP 模块 、专门用于霍尔传感器边沿时间戳 1.信号路径为:

    Hall U/V/W → GPIO pins → Input XBAR → eCAP modules
    

    每个 eCAP 提供:

    • 4 事件时间戳寄存器
    • 上升沿/下降沿极性选择
    • 单次和连续捕获模式
    • 用于周期测量的每个边沿上的计数器复位

    此方法为您提供霍尔转换之间的精确计时、从而计算速度/频率 2.

    替代:GPIO +软件(霍尔 API 模块)

    为了实现简单的换向状态读取(无需时序测量)、电机控制 SDK 提供了一个  霍尔 API 模块、可为霍尔 U、V 和 W 输入配置三个 GPIO 引脚、并直接读取它们的组合状态 3.

    替代产品:eQEP 模块

    AM2612 有 2 个 eQEP 模块 、这些模块也可以与霍尔传感器连接以进行位置/速度测量、尽管这些模块主要用于正交编码器 1.

    1. AM2612 技术参考手册
    2. MCU+ SDK eCAP 捕捉示例
    3. 电机控制 SDK - HALL API 模块
    4. E2E:AM2612 上的 ECAP GPIO 电压域问题