器件型号: AM2434
您好:
是否计划通过 non-Yang gPTP 参数为 gPTP 报文启用 VLAN 标签?
此致、
Florian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM2434
您好:
是否计划通过 non-Yang gPTP 参数为 gPTP 报文启用 VLAN 标签?
此致、
Florian
尊敬的 Florian:
可以根据 ethertype 将 gPTP 数据包路由到选定的队列、CPSW 的开箱即用示例中已经发生了这种情况。 您能解释一下您的用例、以便我们能够为您提供帮助吗?
我看到您正尝试避免同步精度下降。 在这种情况下、您可以将 gPTP 流量作为更高优先级的流量、也可以增加同步频率(从–3 到–4 或–5、会将周期从 125ms 缩短到 62.5/31.25)
谢谢。此致、
Teja。
尊敬的 Teja:
此用例是使用 gPTP + EST 实现以太网低抖动通信。
我在测试 gPTP 应用示例时优化了 SYNC 频率等 gPTP 参数、一切都正常运行。
我当时尝试使用与 TAS 相同的消息、但在同步频率更高的情况下、后续消息丢失、从而导致时间同步更差。
我假设 RX 路径中没有可用于将 gPTP 优先于其他流量的 non-Yang 参数或类似参数?
我可能需要调整 ALE 表、DMA 和线程优先级?
此致
Florian
尊敬的 Florian:
我们的 SDK 包含一个 EST 示例、您可以在此处找到有关该示 例的更多信息:以太网 TSN EST 示例
这通过在 CPSW 上与 EST 一起运行的 gPTP 进行测试。 请看一下、如果这适合您的用例、敬请告知我们。 如果您对此示例有任何问题、请告知我们。
谢谢。此致、
Teja。