请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSPM0-SDK
我在使用 gmake 生成的 MCAL 1.0.0 软件包时遇到一些困难、请找到附件中的屏幕截图。
MCAL 软件包直接从门户下载、并在执行 gmake build 命令之前解压缩。 命令为:gmake -s can_app platform=MSPM0G351x profile=debug Compiler=IAR。
感谢您的帮助。
此致、
Csaba