Other Parts Discussed in Thread: AM2434
器件型号: AM2434
AM2434 安全手册(SPRUIX6–202 年 3 月)介绍了互连隔离垫片(第 5.5 章)。 这一问题与以下说法具体相关:
“MCU 域具有独立的电压电源[..]“
1.2V/1.8V 上的过压/欠压如何 影响 3.3V 或 0.85V ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Manuel、
因为我没有听到你们的声音、所以我总结了所收到的意见。
AM2434 安全手册(SPRUIX6–202 年 3 月)介绍了互连隔离垫片(第 5.5 章)。 这一问题与以下说法具体相关:
“MCU 域具有独立的电压电源
1.2V/1.8V 上的过压/欠压如何 影响 3.3V 或 0.85V ?
在摘要中、可以将安全岛配置为在引导期间独立于主域运行。 但下图显示了包含 VDDSHV 和 VDD_CORE 的安全岛。 它没有显示 VDDA。 大多数关键模拟模块位于安全岛(HFOSC、POR/POK、RCOSC、PLL 等)中。 要问的问题是、VDDA 是否变为欠压、安全岛是否仍然正常工作? 答案是否定的 根据规范、VDDA 是安全岛的一部分
AM243x 具有多个 VDDA 电源轨。 我可以非常确定 VDDA_MCU 和 VDDA_OCS 是必需的、但对其他任何参数不确定。
我们允许多个 1.8V 电源、其中每个电源都允许在其他 1.8V 电源之前或之后稍微上电。 但是、在进入电源序列的下一阶段之前、我们预计所有 1.8V 电源都有效。 由于这一预期、在内核电源轨上电之前、所有 1.8V 电源都应有效。 这意味着当与安全岛隔离使用时、所有 VDDA 电源都应被供电。
注意:我们允许 VDDA_ADC0、VDDA_3P3_SDIO、VDDA_0P85_SERDES0、VDDA_0P85_SERDES0_C、VDDA_1P8_SERDES0 VDDA_0P85_USB0、VDDA_1P8_USB0、USB0 和 VDDA_3P3_USB0(未使用它们各自的外设时)。
此致、
Sreenivasa.