This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:有关 CCS 脚本的查询

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1659560/codecomposer-inquiry-regarding-ccs-script

部件号: CODECOMPOSER

我们正在考虑在 CCS 中使用 JavaScript(DSS:调试服务器脚本)来自动执行测试。

实施以下各项是否可行?
如果可以实现上述功能、您是否还能提供示例脚本和的过程
正在执行?
 
确认是否可以执行 CCS 脚本以进行功能验证
 
 样本序列图
image.png
 
是否可以创建如下所示的脚本来验证上述序列是否正常运行?
验证点
验证这些功能是否按以下顺序执行:
 
验证传递给每个函数的参数是否有效且正确。
 
伪脚本
image.png

示例日志输出

image.png

 

如果可以如上所述创建脚本、能否提供示例实现?

所使用的环境

 CCS: 版本:12.7.1.00001  

 SDK: mcu_plus_sdk_am263px_09_02_00_56

 

请求的响应日期: 2026年7月3日