This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:PRU 内核上 Σ — Δ 功能的时钟和数据输入规格

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1659383/am2434-clock-and-data-input-specifications-for-the-sigma-delta-function-on-the-pru-core

器件型号: AM2434

目前、我们正在 AM2434 的 PRU 内核上实现 Σ — Δ 功能、如随附的方框图所示。

关于时钟缓冲器的时钟反馈输入和 Σ — Δ 转换器的数据输入、您能否提供任何规范或指南?

我们想评估我们开发的电路板上的信号波形。 然而、由于我们没有判断信号是否可以接受的准则、我们无法作出评估。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

     电机控制 SDK 中提供了 SDFM 示例 、可帮助您评估和验证电路板上的信号。

    您可以在此处找到相关资源:

    文档: AM243x 电机控制 SDK:电流检测示例

    有关时钟选项、测试步骤和信号规范、请参阅   电流检测 部分下的电机控制 SDK 文档。  

    SDK: SDK-AM243X 软件开发套件 (MOTOR-CONTROL-SDK)|德州仪器 TI.com

    电流检测示例(包括 SDFM)位于 电机控制 SDK 下 的以下路径: examples/current_sense/

    Source 文件夹(Drivers 和 PRU 固件): SDFM 驱动程序和 PRU 固件位于: source/current_sense/下

    BR、

    Achala Ram