This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5187:在 syscfg 中选择 USBFLL 源作为 SOF 无效。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1659672/mspm0g5187-choosing-usbfll-sources-as-sof-in-syscfg-has-no-effect

器件型号: MSPM0G5187
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户尝试启用 USBFLL、并在 syscfg USBCLK(USB 时钟)中选择基准 SOF。 但是、它不起作用、如右侧的“Generated Files“面板所示。

这是一个错误吗?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    如果客户在 SysConfig 的 SYSCTL 模块中选择“Use Clock Tree“、则应在时钟树中设置时钟配置(如第二张图所示)。

    如果客户没有遇到问题、您能在遇到问题时分享他们的 SysConfig 屏幕截图吗? 谢谢。