This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:添加 IEEE 标准 802.1ASdm™︎‐2024

Guru**** 2975190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1656312/am2434-addition-of-ieee-std-802-1asdm-2024

器件型号: AM2434

您好:

您知道吗 ?IEEE 标准 802.1AS 的修订版 3(热待机和时钟漂移误差降低 (IEEE 标准 802.1ASdm-2024)) 何时添加到 TSN 代码库中?

特别是、漂移跟踪功能(尤其是 rateRatioDrift) 对于我们的用例非常有趣。

此致、

弗洛里安·埃尔特尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:  

    让我看看这个、然后回到您那里。 满足 IEC 60802 的要求已列入我们的路线图。

    如您所述、我们当前版本的 802.1AS gPTP 协议栈尚不支持它。

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    有什么关于这个主题的新闻吗?

    此致
    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:  

    无短期计划(我们有备货)。

    您能否提供有关您期望的用例和时间线的更多背景信息? 具体来说,在此基础上实施的是哪种协议 — 您使用的是  802.1 TSN + OPC-UA FX 还是其他协议?

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我们只是评估了 TSN 和以太网网络可能实现的特性。  看看 Amendendend 3 中所做的更改是否以及 改进了时间同步会很有趣。

    此致、

    Florian