This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:无法从 SDK 示例中打开任何 ICSS/PRU SysConfig 文件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1657723/sysconfig-unable-to-open-any-icss-pru-sysconfig-file-from-sdk-examples

器件型号: SysConfig
主题中讨论的其他器件: CODECOMPOSER

你好

我们无法在 SysConfig 中打开任何 SysConfig PRU 文件(例如 mcu_plus_sdk_am263px_26_00_00_06\examples\PRU_IO\empty\firmware\am263px-lp\ICSS_M0_pru0_fw\example.syscfg)、甚至是 CodeComposer

我们尝试通过大量版本组合来实现此目的 (SYSCONFIG_1.26.2 SYSCONFIG_1.27.0 SYSCONFIG_1.27.1 SYSCONFIG_1.28 )。 而且 (mcu_plus_sdk_am263px_10_02_00_15 cu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19 mcu_plus_sdk_am263px_11_01_00_19 mcu_plus_sdk_am263px_26_00_00_06)、这些文件均不起作用。

重现:
使用 sysconfig(任何版本)“Open an Existing Design“、选择 examples\PRU_IO\empty\firmware\am263px-LP\ICSS_M0_pru0_fw\example.syscfg(任何版本的 SDK)、该过程都会失败

image.png
image.png

当我们尝试在 CodeComposer 上打开它时、它不会失败、但它只是以静默方式不执行任何操作。

J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 examples\PRU_IO\empty\am263px-LP\r5fss0-0_freertos\example.syscfg 中检查 SysConfig 文件、我看到该文件为空。

    您能解释一下这里的用例吗?

    如果目的是检查一个空的 PRU_IO 示例、请在此处查看工程

    1. examples\PRU_IO\empty\am263px-cc\r5fss0-0_freeRTOS

    2. examples\PRU_IO\empty\am263px-lp\r5fss0-0_freeRTOS

    此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我感到困惑的是看到与 PRU 示例相关的.syscfg 文件。 我的理解是、SysConfig 不提供对 PRU 本身的配置支持(除了引脚多路复用和其他 SoC 级设置等之外)、因此我很惊讶地发现与 PRU 相关的.syscfg 文件。 他们的存在使我假设通过 SysConfig 提供了某种级别的 PRU 配置、这就是我尝试打开和探索这些配置的原因。 现在我知道情况并非如此。