This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228-Q1:MSPM DMIPS

Guru**** 2996880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1663647/mspm0l1228-q1-mspm-dmips

器件型号: MSPM0L1228-Q1

好的一天、

我们正在考虑使用上述 MSPM 平台。

您能提供此平台可用的 DMIPS 吗?

 

谢谢、

Maciej Czajkowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maciej:

    我们并未明确说明我们器件的 DMIPS;但 ARM Cortex-M0+文档 指出:

    性能效率:2.46/CoreMark/MHz * 和 0.99/1.30/2.58 DMIPS/MHz **

    ** 第一个结果符合 Dhrystone 文档中规定的所有“基本规则“,第二个结果允许内联函数,不仅仅是允许的 C 字符串库,而第三个结果还允许同时 (“多文件“)编译。 所有这些都使用的是 Dhrystone 的原始 (K 和 R) v2.1。 ARM 编译器 6.17。

    此致、

    Owen