This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MCAL 模块架构问题

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1651797/mspm0g3519-mcal-modules-schema-issues

器件型号: MSPM0G3519

我发现 ADC 和 GPT 模式中的问题导致了 DaVinci 工具的生成问题。 原理图位于“MCAL MSPM0_01.00.00.00 0.00_RC\mcal_config\plugins\MSPM0G351x\AUTOSAR_431\ADC_TI_MSPM0G351x\config\ADC.ARXML“和“MCAL MSPM0_01.00.00.00 0.00_rc\mcal_config\plugins\MSPM0G351x\AUTOSARS_TI_MSPM0G351x\CONFIG\GPT.ARXML“中。

对于 ADC、由于 AdcGroupTriggSrc、AdcGroupConversionMode、AdcGroupAccessMode 和 AdcStreamingBufferMode 参数的信息列表无效、会导致多个问题。 例如、AdcGroupTriggSrc 应具有 ADC_Trigg_SRC_SW 和 ADC_Trigg_SRC_HW 指令值、但可用的选项仅为未定义选项。



对于 GPT、GptChannelTickFrequency 和 GptChannelTickValueMax 参数不可用、这会在 Cfg 模板文件中解析 WDG 模块生成时导致其出现问题。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 pwm.c 文件中检测到另一个问题、因为Pwm_Timer 将非常量变量错误地分配到 const 段 ( pwm_const_32_section) 导致链接问题“ Error[Lp005] :放置包含内容的段混合(例如 fls_ac.o 符号:[fls_executeCommand]“中的 ro 代码段.eraseSram、用于 Pwm_Priv 和内容的 Pwm_Priv 段[execution.rom] Pwm_Timer。


    此致、

    Ahmed Atwa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心、我需要环路软件团队来支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 pwm.c 文件中检测到另一个问题、因为将非常量变量错误分配到  const 段 (pwm.InstancesData 分配到 pwm_const_32_section ) 导致链接问题“ Error[Lp005]:放置包含与内容的段的混合(例如,ro 代码段.eraseSram
    和 Pwm_Timer 中的
    ;Pwm_Timer 段[quotation.execoncum/quotel];Pwm_Priv section c\exection]

    已确认问题。

    同时、您可以修改源代码来修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    感谢您完成有关 PWM 的确认。 您还能提供有关 ADC 和 GPT 的反馈吗?


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指定  

    对于 GPT、GptChannelTickFrequency 和 GptChannelTickValueMax 参数不可用、这会在 WDG 模块生成过程中导致问题、因为它在 Cfg 模板文件中对这些参数进行解析。

    EB 中的 WDG 模块需要更改 GPT 模块:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 ADC、由于 AdcGroupTriggSrc、AdcGroupConversionMode、AdcAccessGroupMode 和 AdcStreamingBufferMode 参数的信息列表无效、导致了多个问题。 例如、AdcGroupTriggSrc 应具有 ADC_Trigg_SRC_SW 和 ADC_Trigg_SRC_HW 指令值、但可用的选项仅为未定义的选项。

    这里是一个有效的复选框。

    但对于 ARXML 文件,您是指 ARXML 文件生成功能的 EB 有问题吗?