Other Parts Discussed in Thread: AM2612
器件型号: AM2612
香榭丽舍大街
我的客户在他们的 PCB 上测试了他们的二进制文件、如果标记为-O2、Am2612 将重新启动。
这是已知问题吗?
如何解决此问题?
他们使用的是 SDK:
C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px_11_00_00_19
谢谢。
BR Rio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
附件是 LK cmd 文件、PLZ 检查。
嗨、Rio、
几个问题:
1.这个 SBL 是使用-O2 编译还是使用应用程序编译? 应用程序是否会随机退出并重新引导并运行 SBL? 它是在特定的“x“秒/分钟后发生、还是可以随机发生?
2、O1 标志是否一切正常工作,您还可以尝试-OS 标志吗?
3.我们可能从链接器文件中得不到太多信息,我们可能需要找到确切的原因,比如如果应用程序触发一些主要断言或中止
4.客户是否有任何可能触发复位的看门狗?
5.客户是否可以尝试使用此 API(或读取屏幕截图中所附的存储器地址):
SOC_RcmResetCause SOC_rcmGetResetCause (SOC_Rcmr5fssNum r5fssNum)
此 API/寄存器将给出复位原因、如果器件由于某种原因而复位、则将指明原因

此致、
Shaunak