This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:XDS200 调试器不工作

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1659251/tmdsemu200-u-xds200-debugger-not-working

器件型号: TMDSEMU200-U
主题: TMS320F2812 中讨论的其他器件

你好
 
我订购了 TMDSEMU200-U/XDS200 调试器。
 
很遗憾、调试器无法正常工作。 当我尝试使用它时、总是会出现“电缆断裂错误“。 XDS200 自推出以来从未奏效。
 
为了验证设置、我使用 XDS110 调试器测试了相同的目标硬件、相同的电缆/设置和相同的环境。 带有 XDS110、一切正常工作。
 
由于进行了此比较、我假设 XDS200 调试器的发货时可能出现缺陷/故障。
 
您能否告知如何进行故障排除、更换或保修/RMA 处理?
 
此致  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否通过 XDS200 调试探针确认要连接到的目标器件?

    设备是否已被您的计算机 USB 设备管理器识别?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zackary

    目标器件是 TMS320F2812 FPGA 板。

    XDS200 调试探针被 Windows 设备管理器正确识别、并且不会显示任何警告符号。

    为排除目标板问题、我使用一位同事的另一个 XDS200 调试器测试了同一电路板。 使用另一个调试器、连接正常、CCS 可以连接到目标而不会出现任何问题。

    这表示目标板和连接正常、并且问题似乎特定于我收到的 XDS200 调试器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    感谢您进行详细的故障诊断—即使与同事工作的 XDS200(相同的主板,相同的电缆/设置)交换后、仍确认您的设备仍然存在问题。 这表明存在缺陷/DOA 设备、我们可以继续进行 RMA。
    以下是直接启动 RMA 流程的步骤:
    1. 查找您的订单详细信息 — 从 store.ti.com(如果通过分销商购买,请查找您的原始订单确认/发票)。 您将需要 XDS200 设备的订单号和序列号(可在探头底部的标签上找到)。
    2. 转至您的 TI store 账户 –登录 store.ti.com、导航到 “订单历史记录“、然后找到 TMDSEMU200-U 订单。
    3. 请求退货/RMA — 选择退货或报告商品问题的选项。 选择“到达时出现故障“等原因并简要总结问题(例如,“所有连接上的电缆断开错误;使用已知良好的 XDS200 设备确认目标/电路板/电缆工作正常“)。
    4. 如果通过分销商购买 –直接联系分销商的支持/故障分析团队、因为他们代表 TI 处理分销商配送的订单的故障分析审批 (RMA)。 参考您的发票编号和相同的缺陷摘要。
    5. 提供所需信息 –无论您使用哪条路线、请准备好:
      • 订单/发票编号
      • 有缺陷的设备的序列号
      • 用于更换的收货地址
      • 简短的缺陷描述(上面的故障排除说明非常适合这种情况)
    6. 等待 RMA 确认 –您将收到 RMA 编号和退货运输说明。 装运有缺陷的设备时、请在包装标签上注明 RMA 编号。
    此致、
    Zackary Fleenor