This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:针对 VS 代码依赖性(下载)的 TI 嵌入式调试中断

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1663683/codecomposer-ti-embedded-debug-for-vs-code-dependency-dowload-broken

部件号: CODECOMPOSER

您好:

针对 VS Code 扩展的 TI 嵌入式调试的自动依赖项安装失败。 这种情况在 Windows 和 Linux 环境中发生。 如何手动下载依赖项?

此致、
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    我试了一下,似乎起作用了。 该问题必须特定于您的环境。 发生了什么故障/错误消息? 使用的 VS 代码是什么版本? 在安装用于 VS Code 的 TI 嵌入式调试时是否出现任何问题?

    谢谢

    Ki