This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62x uboot 失败

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1659323/am625-am62x-uboot-failed

器件型号: AM625

你(们)好  

“我正在使用定制的 AM625 电路板。 在测试启动时间时、我偶尔会遇到屏幕截图中所示的问题。 错误只会偶尔出现。
  1. 在这一阶段正在检查什么? 我怎么能理解这里发生了什么?
  2. 此错误的故障排除方向应该是什么?“
image.png
 
 
 
谢谢
 
 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM625 的 U-Boot 20211.01 是非常旧的、不再受支持。 您应该迁移到 U-Boot 和 Linux 的最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、bin

      我们的产品已经在生产中的 SDK 8.6 上运行了很长时间、目前不支持直接 SDK 升级。 我想了解该认证涉及的操作以及是否有任何可用的文档。 ti_sci请参阅指示的通信超时是什么? 这是否意味着引导 U-Boot 后 R5 无法重新建立通信?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您提供的控制台日志的屏幕截图中、前两行看起来与接下来的两行相同。 是否所有四条线路都能在对电路板进行下电上电的同时进行打印? 或者、在打印前两行后是否对电路板进行了下电上电?

    即使引导未失败、每次引导电路板时是否都会看到 mmc pintctrl_select_state_full 消息? 还是仅在 ti_sci 失败时打印?

    顺便说一下、请复制并粘贴日志、如果日志太长、请将其作为文件附加。 在屏幕截图中提供日志使引用变得非常困难。 这会影响我们的沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、bin

    “电路板正常启动时、随附的 txt 文件是引导日志。 屏幕截图显示发生异常时的日志。 这种异常大约每 100 次重新引导一次。 我不知道在身份验证过程中到底发生了什么。 或者、您能为故障排除提供一些指导吗?“

    e2e.ti.com/.../_EF53E54E2F54A8528476_log.txt

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我今天不在办公室。 我将审查您的更新、明天返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    U-Boot SPL 2021.01-g48e76495-脏污 (2025 年 3 月 11 日 — 17:15:58 +0800)
    SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')

    当引导失败时、上面的消息打印了两次。 它可能与稍后的引导故障有关。 但我不确定是什么导致消息被打印两次、看起来 SoC 会在日志中的前两行后复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、bin

    [引用 userid=“7730“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1659323/am625-am62x-uboot-failed/6411415 ]U-BootSPL 2021.01-g48e76495-Dirty (2025 年 3 月 11 日 — 17:15:58 +0800)
    SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar)

    感谢您的答复。 我们自己开发的硬件平台在上电启动期间会出现这种现象。 因此、我构建了一个使用继电器来控制待测器件的断电和通电操作的器件。

    第一次打印输出是在上一次断电操作期间生成的。 由于电源出现瞬时波动、SPL 会重新启动一次。 但是、它会等待 20 秒、然后再关闭电源并重新启动。 因此、两个输出之间存在 20 秒的等待时间、在查看每个日志打印时可以观察到这一点。

    关于“身份验证“部分 — AM62 在此处执行什么操作? 您是否有任何可以分享的相关文档、以便我更好地理解问题? 通过我自己的调查发现、出现此错误的原因是在引导阶段与 R5 重新通信期间超时。 我想知道我的理解是否正确。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制台打印“尝试从 MMC1 引导“后、R5 SPL 会将 tispl.bin 中的软件组件从 eMMC 加载到 DDR、并将其传递到 SYSFW 进行身份验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、bin

    我的理解是、应该调查硬件通道产生的通信超时。 在下一个调查步骤中、我应该重点关注什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如上所述、我无法为不再受支持的旧 SDK v8.6 提供调试指南。