This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:来自封装型号的生产日期代码

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, MSPM0G3507, MSPM0G1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1663584/mspm0g1505-date-code-from-package-numbers

器件型号: MSPM0G1505
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3507 、MSPM0G1507、

从客户支持编号 CS3458104 跟进 — 建议我在此处提问。

我已从 TI 购买 MSPM0G1505 和 MSPM0G1507 器件以继续开发。 我之前一直使用 TI 的 MSPM0G3507 器件、其中一些器件处于预量产状态、因此行为并不符合记录的勘误表(特别是 ADC_ERR_06)。 我被告知如何从 MSPM0G3507 上的封装标识中读取生产日期代码、但不知道在较小的封装上也是如此。

我想根据封装代码检查新交付的器件是否为完全生产/测试的器件:“MSPM0 G1505S TI 3C8 A0SQ G4“和“MSPM0 G1507S TI 438 A1J7 B“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    很抱歉混淆。  对于小型封装上、我们不会说明封装上的器件版本、而是说明您收到的芯片、外部胶带或 ESD 封装应指明具体版本。

    或者、您也可以尝试读取 FACTORY 区域 ID 来获取版本

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我所关注的不是器件修订版本、而是生产日期代码、这可能会影响他们的行为。