This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:关于存储器布局

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1662222/am2612-about-memory-layout

器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我想问一下示例代码 (empty_am261x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang)、该代码将之前创建的变量放置在固定的存储器地址处。
尝试在 CCS 中打开 SysConfig 时出现错误。 请告诉我如何解决此错误。
工具版本如下:
CCS:12.8.1.00005
SDK:10.02.00.07
SysConfig:1.23.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从以下 URL 下载该文件:
    download.transfer.hennge.com/fopo_A9txQsv6n

    文件下载密码:
    etUbkb6美元.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Maski-san

    固定存储器地址是什么、

    我不明白这里的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想按照变量在源代码中出现的顺序将变量放在 TCMB 中、从地址 0x82000 开始、然后为它们分配固定的地址。
    检查.map 文件时、起始地址正确、但变量的顺序与源代码中的顺序不匹配。
    为解决此问题、您的产品部门之前提供了示例代码。
    但是、我无法检查 SysConfig 设置、因为发生错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要解决此问题、您的产品部门之前提供了示例代码。
    但是、我无法检查 SysConfig 设置、因为发生错误。

    感谢共享文件。 我看到错误是由于使用了非常旧的 SysConfig 和 SDK 版本所致。 建议迁移到最新的 SDK 版本和 SysConfig 版本。 syscfg 1.23 无法正确识别器件。 我建议至少使用 v1.26 的 syscfg

    此致、
    Shaunak