This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:在减少引脚数引导模式下的 AM62L 引导模式

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1663434/am62l-am62l-boot-mode-in-reduced-pincount-bootmode

器件型号: AM62L

尊敬的团队:

我设计了一个基于 AM62L32BOGHAANBR 处理器的 SOM。 我不使用推荐的 PMIC (TPS6521401VAFR)、而是为每个电源轨使用单独的稳压器、并确保上电序列遵循所需的规格。

但是、我遇到了引导问题。 正常上电期间、SOM 不会从 microSD 卡引导。 如果在为 SOM 上电后等待约 5 秒钟、然后连接调试电缆、SOM 将成功引导。 另一方面、如果调试电缆在上电之前连接并在 SOM 上电时保持连接、则 SOM 无法启动。

您能否帮助我们了解此行为的可能原因并建议如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujan、

    您能否向我发送 WKUP_CTRL_MMR_CFG1 DEVSTAT 寄存器以查看您的引导介质?

    是否将调试电缆连接到 JTAG USB?

    如果 SD 卡出现故障、UART 是否会启动并且您在每 2 秒后会看到打印字符“c“?

    ‑分立式稳压器替换 PMIC 时、即使电源轨时序顺序正确、也可能没有等效的电源正常监控器来生成 PORz。 这意味着 PORz 可能会过早释放(在所有电源轨完全稳定/生成裕度之前)、或者 PORz 具有嘈杂/毛刺脉冲边沿(例如,简单的基于 RC 的复位而不是监控的复位)。 其中任何一种都会导致引导 ROM 对 SYSBOOT 引脚进行误采样、或在电源轨(尤其是 VDD_CORE/VDDSHV)真正稳定之前开始执行、从而导致 SD 启动失败。

    如果我在打开 SOM 电源后等待大约 5 秒钟、然后连接调试电缆、SOM 将成功启动

    此时、所有电源轨都已经稳定。 当调试探针连接时、它通常会置位然后释放器件的复位作为其连接序列的一部分。 由于此复位释放现在发生在电源轨完全稳定后、因此 PORz 实际上会干净地“重新完成“、并且 SYSBOOT 引脚会被正确采样、因此它会启动。

    您可以执行的操作:

    此致、

    Borislav Lazarkov