This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:AM69A 的 QSGMII 问题

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1663284/am69a-the-qsgmii-issue-for-am69a

器件型号: AM69A

您好、

AM69A 使用串行器 2 TX3 和 RX3 通道通过 YT8614 执行 QSGMII 以太网功能。  

从参考设置配置后、它无法访问互联网。

YT8614 驱动程序由原始芯片制造商提供、通常可以从 MDIO 读取到 YT8614。

差分以太网电缆上也有链路响应、但无法 ping 通网络。

我想确认 AM69A 的配置是否正确。  

以下是我们的 QSGMII 配置:

qsgmii configuration.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告知此案例是否有任何评论、谢谢。