This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2611:我们可以将 PRU 用作 SPI 主器件吗?

Guru**** 2986210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1663185/am2611-can-we-use-pru-work-as-spi-master

器件型号: AM2611

您好的团队、

AM261 SPI 模块编号不符合客户的要求、因此我们考虑使用 PRU 来实现。

SPI 速度为 25MHz、AM261 是否可以实现它?

2.使用 1 个 PRU 可以模拟多少 SPI?

3.如何实现 R5F 和 PRU 之间的数据传输?

4.我们有这个演示吗?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    通过电子邮件传递的信息

    此致、
    Shaunak